This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2300和 bqEVSW。 某些计算机赢得了#39;t CONNECT。

Guru**** 2600235 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590775/ev2300-and-bqevsw-some-computers-won-t-connect

主题中讨论的其他器件:BQEVSW

大家好、

我有一个设置、其中 EV2300与电池的 BMS 通信、bqEVSW 与 EV2300通信。  这为计算机提供了一个充电状态日志等  在大多数情况下、它工作正常、但偶尔我会得到一台无法通过 USB 与 EV2300进行通信的计算机。  计算机是相同的(相同的主板、BIOS 映像、闪存驱动器映像等)。  如果计算机未与 EV2300通信、则表示 EV2300仍将与测试笔记本电脑通信。  此外、计算机始终会使用另一个 USB 设备、例如鼠标或记忆棒。  我已确保 bqEVSW 软件版本没有差异(初始屏幕上为0.09、顶部栏上为 bq34z100R1 v0.06-v0.07、无通信)。  USB 版本相同。  操作系统是相同的。  导致这种情况的原因是什么?  是否有办法确保 EV2300中的固件相同?  这是我唯一能想到的可能有所不同的事情(但请记住、在这种情况下、EV2300仍将与测试笔记本电脑通信、因此固件问题似乎已经存在一段漫长的时间)。

任何想法都将受到欢迎。

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    以下是一些尝试方法:
    如果计算机具有多个 USB 端口、请尝试其它端口以查看其是否工作正常:
    尝试检查计算机中的防病毒软件、并查看 bqevsw 或 EV2300驱动程序的某些功能是否被阻止。