This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:化学 ID 偏差高于3%

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590274/bq34z100-g1-chem-id-deviation-above-3

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我们制造了一个10节4节串联电池组、其中包含由 SDI 制造的 ICR18650-26H 电池。 随附了数据表。 TI 系统根据日志文件选择的化学 ID 为242、偏差高于3%。 我认为该化学 ID 可能不适合我们的电池组。 因此、我们再次尝试计算化学 ID 的步骤、结果是相同的。 请指导我找到提高 Chem ID 精度的方法。 谢谢!

e2e.ti.com/.../2746.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看到有2个日志文件:log1和 log2。 您能否分享您使用哪个日志文件获取 chem ID?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我用两节电池放电并记录它,两个日志文件很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已经检查了您的日志文件、并看到执行放电之前、log1的放松时间非常短。
    请确保在放电电池前放松2小时。