This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455EVM:bq76pl455evm

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591339/bq76pl455evm-bq76pl455evm

器件型号:BQ76PL455EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455ABQ34Z100-G1

您好!

我看到了 BQ76PL455EVM 的演示视频。 有人说、我们可以使用 BQ76PL455A 计算电池组的准确 SOC 和 SOH。

如何使用 BQ76PL455EVM 计算 SOC 和 SOH?

请帮帮我。

谢谢

Ritul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritul、

    请您分享视频吗? 我想确保我们 在同一页上。

    bq76PL455A 是一款监控器和二级保护器、无法计算 SOC 或 SOH。

    要计算 SOC/SOH、您需要电池电量监测计、例如 bq34Z100-G1或您自己的 MCU 算法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    请找到以下链接。 查看摘要部分:IT 状态、BQ76PL455有助于计算 SOC 和 SOH。

    www.youtube.com/watch

    正在等待您的回复。

    谢谢
    Ritul Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritul、

    感谢您的分享、我现在看到了。

    从技术上讲、是的、pl455可用于帮助计算 这些参数。 许多算法 使用各种负载下的电压测量来计算电池阻抗、这是 SOH 的指示器。 如果您计划使用 bq76PL455A 来帮助计算 SOC 或 SOH、则必须开发自己的算法、并在 MCU 等设备中实现。 这  不是一项微不足道的任务、但它可以执行...