This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:用于最小充电电流

Guru**** 2366460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073, BQ24232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591027/bq24073-for-min-charge-current

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件: BQ24232

大家好、

BQ24073似乎不支持低于80mA 的最小充电电流。  数据表中的 RISET 介于590 Ω 和8900ohm 之间、因此最小 电流的电阻计算如下。

ICHG = KISET / RISET  -->   RISET = 890 / 0.08 = 11.125K 欧姆

它 超出了规格。 对吗?

客户正在寻找 以下规格。 您能否推荐合适的充电器 IC?

-。 具有电源路径的独立线性充电器

-。 正常充电电流:16mA < ICHG < 80mA

-。  充电器 IC 应 支持5~6W 的系统功率(输入为5V/2A 或10V/1A)

谢谢、此致、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    充电电流为100-1500mA。

    您的意思是可以使用5V/2A 电源吗? 10VIN IC 不是很高、因此我需要确认是否需要充电器、可以输入10V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kerry、

    是的、充电器输入的电源为5V/2A 或10V/1A、但首选5V/2A。 我们有一些器件吗?


    此致、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    适合使用 Bq24232。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您推荐 BQ24232。

    但是、我想仔细检查 BQ24232是否可以在不使用电池的情况下支持5~6W 的系统功率。
    BQ24232的最大输入电流为500mA、因此在无电池的情况下、输出电流将约为500mA。 对吗?
    如果是、则很难使用 BQ24232。

    此致、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的要求很难满足。 因为充电器是为电池充电定义的。 您的充电电流很小、但您需要更高的负载电流、建议使用电源路径器件或将负载连接到电池、让电池供电。