This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10504:开关异常

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569256/lm10504-abnormal-switching

器件型号:LM10504

您好!

 客户电路板上发生异常切换

我连接 BUCK1的开关波形 、条件如下;

主板:客户主板

输入电压:5V

BUCK1:3.3V、200mA

Buck2:1.8V、200mA

BUCK3:1.2V、700mA

TA:较低的温度@0~25℃(取决于样品)

发生频率:5sample / 5sample→100%

这种行为的原因是什么?

(我认为这种行为不是 PFM 模式。)

如果您确认了原理图、请直接联系我(kuramochi@fujiele.co.jp)。

如果您需要更多信息、请告诉我。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、

    我已将此事转发给我们的器件专家。 他们很快会回答问题。 如果有任何问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul-san、

    我在两天前发送了他们的布局模式。
    你收到了吗?
    虽然可能不会直接与您联系、但我要求您的大学转发邮件。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?