This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075-Q1:通过 DAC 设置 ISET 电流

Guru**** 2561030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591792/bq24075-q1-iset-current-setted-with-dac

器件型号:BQ24075-Q1

我们现在正在开发一种使用10W 太阳能电池板的太阳能供电解决 方案、有了这种功率、我们需要为锂聚合物电池充电、因此我们需要尽可能地从太阳能电池板中压榨能量。 这让我得出一个结论、即在主微控制器上使用 DAC、我们可以找到一种方法来细化地更改锂聚合物的充电电流。 如果有人对如何执行该操作有一些想法、 (DAC 支持 Isink)非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能否清楚地解释它、或为您的系统提供方框图/图片?