This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:导致故障的方法

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589961/bq24070-ways-to-cause-a-fault

器件型号:BQ24070

您好-  

除了下面列出的信息之外、是否有任何已知的方法可以使 BQ24070发生故障?

1.充电暂停(已断开交流电源)

2.定时器故障(预充电或充电定时器)

3.温度故障

是否可以使充电器故障变得未知? 示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4天、无响应... TI 的任何人都要回答这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    很抱歉耽误你的时间、请清除你的问题。 您的问题是什么? 测试条件是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、在过去的4天里、情况发生了一些变化、所以我实际上会重新安排我的问题。

    我认为我们遇到了充电终止问题。

    我最终从我们的某个器件获得了一些硬数据、这些数据表明存在充电终止问题。

    我们看到的行为是器件中的锂离子电池电量低。 3.6V 至3.7V。

    壁式电源连接到器件并开始快速充电。 但是、在15分钟内、BQ24070会显示充电完成的报告。 墙式电源被移除、电池电压快速降至3.6-3.7伏。 我看到一个器件发生了两次这种情况。

    您可能还记得之前的一篇文章、我曾问过与电池并联的负载、以及这是否会导致充电问题。 我找到了以下应用手册、其中指出并联负载电流可能会导致充电终止问题、但它并未提及任何有关成熟前的充电终止的信息。 并联负载电流是否可能导致预成熟的充电终端? 还是未知?

    应用手册: www.ti.com/.../slva166.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这应该是 BAT 引脚和电池之间的压降导致此问题。 当您终止时、您的 BAT 引脚电压是多少(充电器 BAT 引脚的电压)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在成功充电期间、电压大约为4.19V。

    但是、当我们遇到问题时、我不知道电压是多少、因为问题是间歇性的(可能每750个充电周期发生1次)。 我是否可以采取任何措施来引发这样的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电器的调节电压4.2V 用于 OUT 引脚、因此4.19V 终止对于电池而言是正常的。

    您可以减小端接电流或减小 OUT 引脚和电池之间的电阻以改善它。 还要检查电池的内部电阻、是否对于某些电池过大。