This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:在硬件和软件设计中搜索帮助

Guru**** 2460390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570592/ucd3138-searching-help-in-hardware-and-software-design

器件型号:UCD3138

大家好、

我想让 PFC 控制单相电源在90V-260交流电压下工作、输出电压为275伏直流电压和5-30瓦电功率。

为此、我认为需要降压/升压设计。

电源必须非常小。

有人能告诉我们如何开始?


此致

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Ronald

    我认为数字解决方案不适合您的要求。 您能否在以下链接中重新发布您的要求,该链接适用于模拟解决方案?

    e2e.ti.com/.../

    此致、
    云生