This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:I2C 配置的 Vref

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591864/bq24296m-vref-for-i2c-configuration

器件型号:BQ24296M

我使用 BQ24296M 为单节锂离子电池充电。  我从数据表中得到的问题不太清楚的是 I2C 线路(SDA、SCL、INT)具有10k 电阻器上拉至 Vref。  数据表未定义该 Vref 是什么。  我看到有人提到了信号的最小和最大输入/输出电压上的1.8V 电压。  

Vref 必须是1.8V 还是更高、即为 BQ24296M 供电的电压相同?

 -杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Jackson、

    你是对的。 VREF 是用于 I2C 通信的任何上拉电压轨。 请注意不要超过 SDA 和 SCL 引脚或任何其他引脚的绝对最大额定值。

    通常、客户会将此引脚与 SYS 上拉连接。

    此致、
    Joel H