This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:采用不同封装的等效器件、可用于 ToF 参考设计

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591844/tps65912-equivalent-device-with-a-different-package-to-use-in-tof-reference-design

器件型号:TPS65912
主题中讨论的其他器件: OPT9221OPT8241

我很难找到制造商为0.4mm 间距 BGA 制造电路板。 我想知道是否有等效器件可以替代 TPS65912、但间距为0.5mm 或更大?

我将其用于飞行时间参考设计、包括 OPT9221和 OPT8241

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A.A、您好!

    我很乐意提供帮助、我需要一段时间来研究这一点。 但是、我想从您的上述陈述中确认您使用的是 ToF TI 参考设计中提供的原理图? 否则、您是否想通过私人邮件或电子邮件提供原理图。 我希望确保我不会错过任何电源轨。 此外、我无法保证有一个单芯片解决方案可满足您的需求并实现引脚对引脚兼容。 如果是这种情况、您是否考虑过其他替代方案、多芯片解决方案?

    -Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我使用的是 ToF TI 参考设计原理图。 还考虑了多芯片解决方案。

    非常感谢!