This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:慢速上升输入电压后的高电流

Guru**** 2531250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589801/lp2985-high-current-after-slow-rising-input-voltage

器件型号:LP2985

您好!
我们的10V 稳压器(LP2985-10DBVR)有问题。 LDO 用于采用12V 电源的传感器系统。 正常情况下、该法规运行良好。 但是、如果电源以缓慢斜升至正常电压的方式增加(例如在500mSec 期间)。 LDO 本身将大约20mA 的高电流带到其内部 GND 引脚、调节失败。
正常传感器数据:VIN=11V、VOUT=10V、ICC@Ω 输入=11mA
故障状态:VIN=11V、VOUT=10、95V、ICC@Ω 输入=28mA
在故障状态下、我们测量的温度升高为10°C @ LDO 封装。 如果我们使用快速启动电压(50mSec 以内)、 我们没有看到这个问题。 我们已经检查了电容器和所有其他东西、没有任何异常和振荡。
高电流在23V 输入电压下开始流动、电流超过10mA。
因为我们从未见过这个问题。 我们的 EMS 服务使用了具有不同标记的新型 LDO 卷。 内部是否有错误? 请尽快帮助我们澄清情况!

这是原理图。 我们使用 X5R 16V 0603陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reinhold、

    "。 这是原理图。 "

    很抱歉、我没有看到随附的任何原理图。

    根据您的描述"高电流在2、3V 的输入电压下开始流动"、我相信您的问题与 LP2985要求有关、即施加开/关引脚的电压的上升时间相对较短。 请参阅数据表中的"7.4.2关断模式"部分。 从 OFF 到 ON 阈 值(或从 ON 到 OFF)的电压转换应通过"... 压摆率为≥40mV/μ s 的 μs ..."。 否则、开/关电路可能无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LP2985_5F00_high_5F00_Current_5F00_Labreport.pdf

    尊敬的 Donald:
    我做了一项研究。 请参阅我的实验报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reinhold、您好!

    如 DON 在上方所述、从 OFF 到 ON 阈值(或从 ON 到 OFF)的电压转换应通过"... 压摆率为≥40mV/μ s 的 μs ..."。 如果不满足此条件、开/关电路可能无法正常工作。 在您的示例中、在500ms 内从0-12V 变为不符合此条件。 如果您加速此斜坡、故障装置是否会再次通过?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    是的、如果我们以几毫秒的功率上升进行供电、我们将获得良好的结果。 但是、正如您在我们的原理图中看到的、我们已将开/关引脚连接到 Vin。 这是数据表中推荐的。 在 praxis 中、我们无法保证输入电压显示这种快速上升。 这取决于客户的行为。 我们对此没有任何影响。 这种不良行为对于标准稳压器来说是不可接受的。
    在过去、我们从未见过这样的东西!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们迫切需要解决这个问题!
    生产已停止、预计会有客户召回。
    我们需要一个有效的解决方案。 更具体地说、是一个功能正常的电压稳压器。 具有其他生产日期代码但未发生此故障的其他类型或器件。 请立即答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Reinhold、您好!

    LP29925中的许多产品似乎对开/关斜坡速率更敏感,而您以前使用过的一些产品,但是,此操作在制造过程的正常变化范围内。 这种对正常过程变化的敏感性是电气特性表中的注释(2)指向关断模式部分(请参阅下面的屏幕截图)的原因、该注释将开/关引脚的斜升速率限制为大于40mV/us。 但是、可能有几种方法可以解决该问题。 第一件事是从为 LDO 供电的器件中移除一些输出电容。 这可能会阻止它在启动期间进入电流限制、从而增加斜升速率。 您可以尝试的另一件事 是在正向电压大于1.6V 的情况下使用从 IN 到 ON/OFF 的二极管、这将使 LDO 保持在关断状态、直到二极管导通、从而快速将开/关电压拉至阈值以上。 在 IN 大于标称输出电压之前,您仍可能看到接地引脚电流增加,大多数 LDO 在压降时消耗大量接地引脚电流,这可以通过使用更高的正向电压将开/关信号延迟到 IN>OUT (nom)来消除。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    这是不可接受的! 我们已将此设计投入生产。 它由客户批准。 我们无法更改它!
    当您这么说时、我们必须保证40mV/usec 的压摆率、而 Vcc 必须在300uSec 内上升至12V。 这对于标准电源电压是不可能的!
    我们不能这样做。 请尽快与您的团队安排 Skype 会议。

    最好的爬梯
    Reinhold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reinhold、您好!

    我在 E2E 上向您发送了一个朋友请求。 当您接受请求时、我将向您发送一条消息以设置会议。

    此致、
    标记