This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34Z100-G1的黄金映像下载和配置自动化

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQPRODUCTION, BQSTUDIO, BQ34Z100, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588392/bq34z100-g1-automation-of-golden-image-download-and-configuration-of-bq34z100-g1

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOBQ34Z100、BQPRODUCTION

理想情况下、我想通过 LabVIEW 来实现。  许多搜索网未显示出实现此目的的方法、TI 不支持 LabVIEW。

因此、我很乐意使用一系列命令行命令、这些命令可以执行以下操作:

1) 1) 通过 EV2300加载黄金映像
2) 2) 设置 CC 偏移
3) 3) 设置板偏移
4) 4)验证黄金映像是否已上传、以及偏移是否已写入

我已经尝试使用 autoit 来自动运行 bqstudio、但不够稳健。  不对黄金映像进行编程即可完成

我已经尝试 过 HCEellProduction_Bq34z100.exe、但它甚至不能在 Wintel 计算机上运行。

TIA

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +Omid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tim
    bqStudio 和 bqProduction 工具不会从命令行运行。 bq34z100-G1网站上提供了应用简介、其中提供了在器件上读取和写入寄存器的示例。 它应该有助于实现上面列出的参数。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以向我发送应用简报的链接吗? 它是否涵盖了写入黄金映像?