This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782-Q1:低负载电流下的输出电压精度

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591619/tps782-q1-output-voltage-accuracy-at-low-load-current

器件型号:TPS782-Q1

您好、香榭丽舍

 

我将 TPS78225-Q1推广到需要低静态电流的电流感应应用。

在此应用中、负载电流介于5uA 至10uA 之间、工作温度范围介于-40°C 至85°C 之间。

 您能否在以下条件下提供输出电压精度?

 VIN = 5V

  • COUT=1.0uF

  • VOUT=2.5V 固定电压

  • Iout = 5uA 至10uA

  • 温度范围:-40°C 至85°C

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    遗憾的是、对于类似这样的较旧器件、我们的数据有时可能会很稀疏。 我发现用于创建 PDS 图的原始数据、但是、记录的最小步长为100uA、从0uA 开始、但它应该能够让您很好地了解器件在极低负载下的性能。 请参见下图。  

    -Kyle