This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:FA/SD 引脚序列

Guru**** 2615175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590625/lm3478-fa-sd-pin-sequence

器件型号:LM3478

你(们)好

我对 FA/SD 引脚的序列有一个简单的问题。

VIN 和 FA/SD 之间是否有任何序列? 在启动 Vin 之前、是否可以通过外部电源向 FA/SD 提供5V 电压?  

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    VIN 和 SD 之间没有序列要求。
    谢谢