This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 供电、电池充电器、恒定/可变稳压器

Guru**** 2537450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ24190, TPS61088, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570298/usb-powered-battery-charger-constant-variable-regulator

主题中讨论的其他器件:BQ24297BQ24190TPS61088CC2650

你好

我正在寻找一款具有 USB 等输入电压的 IC、能够为简单的锂离子3.7V 电池充电、同时在输出中提供恒定电压/电压。 我在开关电源管理方面不是很专业、但我认为、将3.7伏增加到5伏应该是降压/升压稳压器。 我可能还需要3.3或1.8电压。

我找到了 BQ2407x 系列、但它似乎不提供固定输出。

如果您能为我提供最简单的封装、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amir、您好!

    bq2407x 系列当然是简单 USB 充电器的选择。 话虽如此、我们还有其他可能适合您的应用的产品...

    bq24190和 bq24297等充电器是包含 D+/D-检测的开关充电器。 连接输入源时、它们使用 D+/D-来检测连接的 USB 端口类型(SDP、DCP、CDP)、并相应地设置输入电流限制。

    两个器件都是电源路径器件、这意味着系统输出被调节至一个最小电压(MINSYS)并且在电池充电时它跟随电池电压。 这意味着系统将看到一个介于 MINSYS 和 VBATREG 之间的电压(例如4.2V)。

    如果您需要3.3V 或1.8V 输出、您可以将两个简单的降压转换器连接到提供这些固定电源轨的系统输出。

    对于升压电压、这些部件具有 USB OTG、允许您在电池未充电时从电池升压、并在 VBUS 处提供输出。 请注意、bq2407x 没有 OTG。 如果您需要始终提供5V 输出(即为电池充电和升压)、我们建议客户添加单独的升压转换器级、如 TPS61088。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    非常感谢您的答复。 事实上、您提出的组件比我的需求更复杂、功耗更高。 我将使用由电池供电的 CC2650设计一个可穿戴小型板、其中包含一个 DAC 和一个 ADC。 其工作电压应选择高达5伏。 因此、我需要使用3.7节电池为其供电、甚至是5伏。 使用一个用于降低电压的 LDO/降压转换器、一个用于增加电压的升压转换器和一个用于充电的升压转换器可能不是一个良好的小型低功耗设计。 此外、对于 CC2650、我还需要1.8V 电压、除非在设计中添加更多电感器和电容器。
    您是否有更好的解决方案? 我刚从另一家公司找到了一位出色的电源经理、他可以满足我的需求、但并不能完全满足我的需求。

    谢谢你
    Amir