This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:负载问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570275/tps53014-load-issues

器件型号:TPS53014

大家好、  

我对 TPS53014有疑问。  我们将板上的器件连接起来以提供5V 电压、但无法使其正常运行。  目前、当器件在空载条件下运行时、该器件会启动一分钟左右、但随后输出电压在关断前上升到5.6V。  如果我们在输出端施加100欧姆的静态负载、我们可以使其保持长时间运行。  是否有什么想法可能导致这种情况、或者是否有您知道的潜在修复方法?  

感谢您提供的任何见解!

谢谢、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Edthan、

    正如我在电子邮件回复中提到的。 请给我发送原理图。 谢谢。
    在关闭反馈节点之前、最好测量反馈节点处的电压。 开关节点在工作时的样子是什么? 您也可以对此进行范围截图吗?

    您能否详细说明您也尝试满足的规格?

    谢谢。

    David。