This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140A:12V 电池充电器中的 TPS54140A -低压降时的轻负载启动问题

Guru**** 2507805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570448/tps54140a-tps54140a-in-12v-batt-charger---light-load-start-up-issue-at-low-drop-out

器件型号:TPS54140A
主题中讨论的其他器件:TPS54341

尊敬的论坛:

我分配 给我的客户发现在最小输入电压(10.8V)下一些早期现场故障、原因是器件在其60mA 最小负载下无法正常启动。 由于输出电压为9.5V (最小压降仅为1.3V)-我怀疑 此问题 与此主题相关:

https://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/466590/1674306#1674306

一旦 Vin 增大、问题就会消失、这与上述问题相关。

我通过 了 http://www.ti.com/lit/an/slva547a/slva547a.pdf、 这可能会有所帮助、但他们认为最简单的方法可能是在额外的100+mA 负载下切换以增加频率、从而 确保为 HS FET 自举提供足够的电荷。

问:是否可以获得有关最小负载电流与压降电压的建议(或数据/曲线)以确保正确启动?

到目前为止 、这些器件 的启动负载电流为1-150mA、那么是否有一个最小电流 高于所有器件的启动电流? (如果不是、我们建议使用哪种低 Iq 降压、而不会出现此问题)。

原理图和波形 。

非常感谢、Mike.e2e.ti.com/.../TPS54140-12A-charger_5F00_start-up-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于 BOOT UVLO、您在低头部空间中进行操作。  您最好的办法可能是使用应用手册中的一种变通办法。  很难预测您希望避免的生态模式阈值。  请参阅此应用手册:

    您还可以考虑使用具有集成下拉 FET 的 TPS54341等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的帮助。

    根据您的建议、客户一直在考虑 TPS54341。
    "我们想向您确认[TPS54341]将在以下条件下提供稳定的输出电压:

    VOUT (最大值)= 10.0V (纹波< 200mV)
    VIN = 10.8V
    负载=零"

    -您可以通过设计保证校正操作、还是 Webench 能够验证?
    -零电流可能是几 mA、以防产生影响?

    非常感谢!
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS54341应该能够正常工作。