主题中讨论的其他器件:TPS62230、 TPS62097
我们有一个新设计、它使用四个 TPS62260DRV 器件生成四个直流电源轨+2.8V、+2.5V、+1.8V、+1.2V。 与反馈分压器下半部分的电阻器相比、这些电路更加完全相同。 在此阶段、稳压器不会馈送任何负载、而是由固定电阻器模拟这些负载。四个稳压器的 PCB 跟踪是相同的。 所有四个稳压器共用一个公共的稳定+5V 输入、并且所有四个稳压器中的直流电平都是正确的。 所有四个电路的输入和输出端都有本地10uV、X5R 电容器。 全部四个模式引脚捆绑至+5V。
2.5V 和+1.2V 均正常、输出噪声和纹波小于10mV。
然而、+2.8V 和+1.8V 在15KHz 左右时呈现大约100mV 峰间值的低频锯齿形纹波。 如果我将+1.8V 上的下部反馈电阻器更改为与1.2V (365K)相同的值、它仍然显示低频纹波。 将负载从大约10mA 变化到400mA 的影响有限。
第二个组件在同一电源轨上显示相同的效果。
有人对如何解决这个问题有任何建议吗?
Robert Phillips