This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高功率降压 PFC 解决方案

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591498/high-power-buck-pfc-solution

主题中讨论的其他器件:UCC29910A

如果 TI 器件上的2kW~3kW 降压 PFC 解决方案匹配、请告知我。

【其他信息】

・Ω 输入:440V 交流

・Ω 输出:270V/2kW~3kW

・客户的目标是 PF:0.95

・60Hz

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    来自 另一个线程

    "TI 产品系列中唯一的降压 PFC 控制器是 UCC29910A。 该器件旨在从85V 至264V 的通用线路输入产生84V 输出、并且无法更改输入/输出比。 如果您使用此器件、则必须相应地调整输出、我估计 Vo 将约为150V。 然后、这可以馈送到 LLC 第二级。

    请注意、降压 PFC 工作正常、但其缺点是比更常见的反激式拓扑更容易受到输入浪涌(闪电冲击)的影响。

    如果您希望在460Vac in 下运行、"正常"升压 PFC 的输出电压将高于650V。"

    数据表显示功率因数大于0.9,因此我必须等待其他人评论才能达到0.95。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satoshi

    降压 PFC 可以获得0.95 PF、但不能在低压线路上获得、此时"延迟时间"-瞬时输入电压低于输出电压的时间-较大。 这取决于您使用的输入电压范围。

    请查看 https://www.ti.com/seclit/ml/slup264/slup264.pdf 上的文章   、了解更多详细信息。

    此致

    Colin