This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:反向泄漏电流

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591367/tps65150-reverse-leakage-current

器件型号:TPS65150

您好!

       数据表提到 反向泄漏电流应尽可能低。 我能否知道  红色标记的反向泄漏电流低至以下多少? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    这取决于输出电压和环境温度。 您可以参考 MBRM120ETG 的特性:

    此致。

    Ilona

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilona、

    EVM 板上是否使用了 MBRM120ETG? 如果反向泄漏电流过大、会产生什么副作用?谢谢。


    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    在 EVM 上使用了 SL12。 MBRM120ETG 是一种较新的二极管、我们最近在不同器件中使用了该二极管。

    整流器二极管的泄漏电流会降低电路的效率、因为某些电感器电流不会输送到输出端、而是通过升压转换器上的电源开关发送到 GND。

    有时、如果泄漏电流真的过大、转换器甚至可能无法进行调节。

    这是任何开关转换器的通用方法。

    此致、
    Brigitte