This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5405EVM:电路板尺寸

Guru**** 2571675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5405EVM, TPS5405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591205/tps5405evm-board-dimensions

器件型号:TPS5405EVM
主题中讨论的其他器件: TPS5405

大家好、团队、

我有一位客户请求 TPS5405EVM 的电路板尺寸和安装孔的 XY 坐标。

 

此信息是否可用、我无法找到它?

感谢你能抽出时间。 祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华

    将让应用团队通过电子邮件将信息发送给您。

     

    谢谢

    Abull

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abull、
    感谢您对此提供的帮助。 祝您度过美好的一天!

    此致、
    EDW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    这是一个旧器件、我们需要原始 PCB 文件来回答客户的问题、我现在向达拉斯的 EVM 团队寻求帮助。 请留出更多时间。

    另一方面 、我们拥有 TPS5405的高级系列器件 、如 TPS54205。 我们会推荐新一代器件。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、
    感谢您、我会将这些建议转发给客户。

    此致、
    ED