This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:外部电流感测电阻器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77904, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591229/bq2970-external-current-sense-resistor

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ77904BQ4050

您好!

我有一个具有一些奇怪要求的系统。 我想对典型电路进行修改以执行我想要的操作。

首先、我需要监控一个具有两节串联电池的预构建电池组。 我只需通过电阻器将电压减半、即可将其置于 bq29700的工作范围内。 我不能这样做有什么原因吗?

此外、我们计划以9A 的电流为电池充电、但电池最大充电率为10A。 因此、我希望使用外部感应电阻代替 RDS 来实现严格的容差。

此外、我根本不想感应 RDS。 我可以使用下面的电路吗?

我还想使用具有温度感应功能的 IC、Bq77904几乎可以正常工作、但无法使用我的2节电池。 是否有任何其他更适用的 IC。

谢谢、

John

 或  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人都有自己的想法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看看这一点、检测阈值将发生显著变化。 此外、我不确定恢复将如何工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vish、

    感谢您的回复。

    电阻分压器将使阈值加倍、这是合理的、因为我有2节串联电池。

    我不理解您对恢复的评论。 您能不能详细介绍一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我认为 Vish 在恢复方面所指的是 V-引脚的状态。 数据表原理图和您的原理图之间的最大区别在于发生故障时 V-与 FET 的相对位置。 这很关键、因为 V-电压决定了器件的大部分电流恢复特性。

    例如、在数据表原理图中、当发生 OCD 故障时、V-保持悬空并在内部拉至 BAT。 一旦 V-被降至(BAT - 1) V、此器件通常通过负载移除或者连接一个充电器来恢复。

    在原理图中、当发生故障时、FET 将打开。 但是、由于 V-连接到 BAT-(CELLN)、器件恢复条件已满足、V-<(BAT - 1) V、并且无论故障条件如何、它都将持续恢复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、考虑到我的要求。 TI 是否制造了此芯片或类似器件的版本、该版本使用外部感应电阻器来进行电流故障处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的,我们来看看 我们的监测计产品组合。 这些器件中的大多数确实具有更多功能、但它们可以满足您的需求。 诸如 bq4050的器件具有过流充电保护功能、并且我们有一个 Rsense 电阻器。