This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53014:电感值

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591782/tps53014-inductance-value

器件型号:TPS53014

您好!

我们收到了客户关于 TPS53014的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们考虑在以下条件下使用 TPS53014。 建议的电感范围是多少?

 VIN=18.5V
 VOUT=5V
 Iout=10A

他们希望使用1uH。 他们可以使用它吗?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-San、

    我建议使用1.5 μ H。  1uH 需要进行一些权衡。  一种是高纹波电流与输出电流之比。 如果使用1uH、则纹波电流比为0.72。 如果可能、建议保持0.5或更低。 另一个是电路进入 DCM 模式时的输出电流、1uH 时进入 DCM 模式的电流为3.5A、而2A 时进入1.5uH。

    如果有特殊原因需要1uH、则可以尝试使用它、并确保使用足够的输出电容来获得可接受的纹波电压、并且瞬态响应是可接受的。  

    此致、

    Mathew