This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:LM2621

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591598/lm2621-lm2621

器件型号:LM2621

尊敬的:

我将 LM2621用于我们的产品-应用:使用 典型应用参考电路从3.7V 升压至11V (输出电压)。

但在绝对最大额定值表中:BOOT 引脚-最大值:10V。 在典型应用中:BOOT 引脚连接到 Vout。

因此、当输出电压= 11V 时。 还可以吗? 如果不是- Vout = 11V 的应用的配置。 谢谢

此致、

Tran Dinh Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tran:

    如数据表的绝对最大值表中所述、BOOT、VDD 和 EN 引脚不应高于10V。 如果引脚电压高于此电压、则可能会对 IC 造成损坏。

    在此类应用中、假设电压足够高、数据表中指定的值、则可将引导 VDD 和 EN 引脚连接到输入电压轨。 如果不是、则应通过和外部电源提供电压。

    谢谢、

    Garrett