This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000:TPS63000反馈电容器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591550/tps63000-tps63000-feedback-capacitor

器件型号:TPS63000

你好! 我正在为系统设计电源。 作为直流/直流转换器、我使用 TPS63000提供5.5V 输出。 我对反馈电容器(CFF)有一些问题、建议将其与 R1并联。 该电容器的建议值为 CFF =(2US)/R1、由此我得到的 CFF 约为1pF。 然而、似乎有一些寄生电容会影响电路的运行(有时它正常工作、有时甚至不工作)。 此外、当它不起作用时、集成式扬声器似乎发出非常尖锐的声音并过热。 我是否需要对该电容器进行调优? 有人能给我一些有关这方面的信息吗?

随附了 TPS63000数据表的一部分:

感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在 EVM 或电路板上尝试过此实验?
    您能否共享原理图和布局? (如果您不想在公共论坛上共享、则可以通过私人邮件发送)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 是的、我在我设计的电路板上探测设计。 打开模块时、我会听到一声啸叫声。 我检查了计算组件的所有值、结果很好。 我想指出、所获得的电压通常是正确的。 有时它不起作用、仅仅是用手指触摸集成器件、这使得它有时起作用(这就是我认为这是由寄生电容引起的原因)。 如何单独发送原理图和布局? 谢谢你