This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:初级电池的 bq34110校准和 CEDV 曲线入门

Guru**** 2365510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQSTUDIO, BQ34110EVM-796, EV2400, BQ27220, BQ35100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/569755/bq34110-getting-started-with-the-bq34110-calibration-and-cedv-profile-for-primary-batteries

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ27220BQ35100

您好!

我们目前正在进行一项使用2节串联原电池的设计、我们计划将 bq34110用作库仑计数器。 现在、我查看了所有文档、与器件的 I2C 接口似乎足够简单。 我遇到一些问题的地方是:1) TI 工具"CEDV 电量监测计的监测参数计算器"(GPC)、2)校准程序、以及3)器件的一些一般用途。

1) 1) GPC 工具

1.1)我们已订购 bq34110评估板 BQ34110EVM-796以及 I2C 接口适配器 EV2400。 我计划使用 GPC 工具创建我们自己的 CEDV 配置文件、因为 bqStudio 中没有电池配置文件。 因此、也没有 ChemId。 是否可以使用具有错误 ChemId 的 GPC 工具? 我可以将 GPC 工具与原电池一起使用吗?

1.2) GPC 指南 sluub45a 指出、应在3个不同的温度下执行2项测试(在2种不同的连续放电率下)。 由于我们的产品仅在室温下使用、是否仍然必须具有3个温度的温度曲线?

2) 2)校准程序

2.1)没有专门针对 bq34110校准程序的文档、因此我在这里阅读了一些针对其他电量监测计的应用手册。 我了解的是、应在具有 bq34110的 PCB 上完成电路板失调电压校准。 但是、在 bq27220校准指南(slua771)中、它说"确保在这些步骤中没有电流流经感测电阻"。 我应该如何处理这个问题、因为微控制器必须与 bq34110和其他一些电路一起运行?

2.2)在《bq34110技术参考手册》(sluubf7)的第5.10节-电流校准中、它讨论了 CC 增益和 CC Delta。 我在另一个线程上看到、这些参数用于转换 PCB 上的 Rsense。 我的第一个想法是可以使用评估板和 bqStudio 完成此校准、但我应该将10 mOhms 焊开并放置20 mOhms (我们要使用的是什么)、以便校准数据正确、对吗?

2.3)由于我们不需要外部分压器(VBAT_max 将为~3V)、是否 可以省略电压校准过程?

2.4)正如我所说、我们的产品主要用于室温。 当我们计划使用器件的内部温度传感器时、是否可以省略温度校准?

3) 3)通用

3.1)我计算出 CC ADC 的 LSB 值为~760uA (最小可读电流 =(SRP_max - SRN_min)/Rsense / n_steps =(0.125 -(-0.125))/ 0.02 /(2^14 - 1)= 762.986 uA)。 然而、我们的应用有时只运行 bq34110以及一个晶振(电路的其余部分不会被供电)、这将导致流耗低于可读的最小电流。 我是否可以使用累加时间()函数手动估算系统超时期间消耗的能量? 即使 bq34110未检测到任何电流、该计时器是否处于活动状态?

3.2)由于本设计将使用原电池、因此必须偶尔更换电池。 我们是否需要以某种方式重置库仑计数器、或者良好的 CEDV 配置文件(使用 GPC 工具)是否有助于检测电池的"新"状态?

感谢你能抽出时间、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、很抱歉、由于此器件不支持主电池、因此您需要将 bq35100用于主电池、而不是 bq43110。 至于您的其余问题、以下是一些答案:

    TI 的产品系列中有许多原电池的化学 ID 库、您可以搜索以查看您的电池是否在数据库中、如果您的电池不在数据库中、您可以向我们发送电池(样片)进行特性分析、以获得化学 ID。

    例如、对于诸如 bq34110的 LSB 计算、请使用0.125V/RSENS//(2^14 - 1)而非整个范围(0.125V-(0.125VV))/... 适用于建议的 bq35100。

    最棒的
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haidar、感谢您的回答、

    如果 IC 不支持某种化学物质、我仍然无法确定这意味着什么。 另一个线程告诉我、它是指 IC 中的充电/放电曲线。 如果我使用一次碱性电池、我是否无法对其进行放电表征并使用 CEDV 算法进行放电、而忽略充电部件? 在最坏的情况下、我无法使用库仑计数器以及 VBAT ADC 来估算 SoC?

    此外、bq35100还适用于锂原电池。 由于我们将使用碱、它是否仍然有效?

    对于化合物 ID、我们将使用2节 Energizer Max AA 碱性电池串联。 我认为这种类型的电池不在您的数据库中、但有人建议我在另一个线程中使用 ChemID 0600。 确切的化学 ID 是否至关重要?

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、电池(单节电池)的化学成分基本上是其开路电压(OCV)放电曲线、这对于每个电池化学成分都是唯一的、因此、一个监测器件可能针对单个或多个化学成分、此外、我们的器件还具有不同的监测算法、例如(CEDV)、(IT)、 和基本工具(如 DVC)、您可以参阅 TI 的电池大学网站链接以了解更多详细信息:
    www.ti.com/.../battery-management-bms-university.page

    对于使用不适用于电池化学成分的电量监测计、您仍将获得电量监测读数、但与使用适用于电池化学成分的正确电量监测计相比、电量监测计的准确性和可靠性不高。 由于我现在知道您的电池类型和化学成分、我将向您介绍如何使用 bq35100器件、该器件适用于您的原电池、但支持锂化学电池。
    最棒的
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们的电池专家建议您将化学 ID 为0600的 bq43110电量监测计用于 Energizer 电池、而不是 bq35100、尽管 bq35100用于原电池(针对锂电池)、 我们的专家不建议使用它、因为它尚未针对您的等碱性电池进行测试、而 bq34110则与上述推荐化学 ID 的碱性电池进行特性鉴定、测试和验证。
    感谢您在设计中考虑使用 TI 器件、请随时发表您可能仍有的任何问题。
    最棒的
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、

    好极了、感谢您的观看!

    Fred