This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:+LM10011在双相对 Smart Reflex 的响应

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588436/tps40425-lm10011-response-to-smart-reflex-at-dual-phase

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件:LM10011

你(们)好

我的客户有一个问题。请合作。

客户计划使用 C6678×2

在双相时、对 Smart Reflex 的响应将是 TPS 40425 + LM10011×2。

虽然 TPS 40425只有一个 DIFFO 引脚、但我是否可以在双相位上使用 LM10011×2来响应 DSP 2的智能反射请求?

在可能的情况下、是否需要注意什么?

B/R

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 只需注意您的海报。
    将 LM10011 IDAC 信号施加到 FB 以调节 Vout。
    可以将 LM10011同时用于 TPS40425的 CH1和 CH2。 但 CH2没有 DIFFO 引脚。

    谢谢