This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:建议运行条件 VIH/IL

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591706/tps22860-recommended-operating-conditions-vih-il

器件型号:TPS22860

您好!

我收到了客户的以下问题。

数据表中提到了建议的运行条件 VIH/IL (VBIAS=5V)、如下所示

在 VBIAS≦2.4V 条件下、您能告诉我它吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    请在下表中找到 VBIAS=2.5V 和 VBIAS=1.8V 时的 VIH 和 VIL 值:

    VBIAS 版本 VIH
    2.5V 0.6V 1.8V
    1.8V 0.6V 1.5V

    谢谢、

    Alek Kaknevicius