This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51206:3.3V 运行- S3和 S5引脚的使能阈值是多少?

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590442/tps51206-3-3v-operation---what-is-the-enable-threshold-for-s3-and-s5-pins

器件型号:TPS51206

我使用的是 VDD = 3.3V 电源轨的该器件。 数据表仅列出了 VDD = 5V 电源轨的特性。

它列出了1.8V 时的最低 VLH - S3和 S5高电平电压。 在3.3V 电压轨上运行时、该值是否更低?

我有一个1.8V 逻辑电平信号、我希望用于启用该器件、但无法保证它将恰好为1.8V 或更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还在研究这个问题、但没有找到答案、也无法在 WEBENCH 上对这个器件进行仿真以找到答案。 在与 TI 在线聊天时、他们建议询问有关此内容的最新信息?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:

    S3和 S5的实际高电平阈值约为1.3V。
    1.8V 逻辑电平应该正常。

    谢谢