This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590784/bq24650-charging-issue

器件型号:BQ24650

大家好、团队、

我们正在进行一个"一个"项目、即通过 BQ24650充电控制器为电池充电。

我们计划通过太阳能电池板和 USB 为电池充电。 (太阳能电池板规格- 6V 1000mA)

下面列出了供参考的查找所附原理图的问题。

1.充电有一段时间或充电有一段时间不工作、这意味着充电器只为主系统供电、而不为电池供电。

在某些情况下、我们在充电控制器的引脚2处获得了1.2V MMPT。

3.我们是否可以在充电控制器之前放置一个升压转换器? (在 USB 连接器和太阳能电池板上结点)、因此生成固定1.2V MPPT。

4.请查看下面的原理图,并就该设计提出您宝贵的建议

谢谢、此致、

Mitul Tank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitul、

    1.充电有一段时间或充电有一段时间不工作、这意味着充电器只为主系统供电、而不为电池供电。

    您能否提供充电/未充电的情况、以便我们了解导致此系统停止充电的原因?

     

    在某些情况下、我们在充电控制器的引脚2处获得了1.2V MMPT。

    如数据表"8.3.2输入电压调节"中所示、bq24650将尝试将 MPPSET 电压保持在1.2V。

     

    3.我们是否可以在充电控制器之前放置一个升压转换器? (在 USB 连接器和太阳能电池板上结点)、因此生成固定1.2V MPPT。

    我们需要知道太阳能电池板的 V_MPP 来设置输入反馈电压、并且感应点直接连接在太阳能电池板输出上。 如果我们在太阳能电池板和充电器控制器之间添加一个升压、这并不是太阳能电池板的真实行为。  

    4.请查看下面的原理图,并就该设计提出您宝贵的建议。

    你对此有什么意见吗?

    您能给我提供更多信息吗、包括太阳能电池板的最大功率点电压、充电电流、充电电压、 电池信息等等。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann Lien:

    非常感谢您的快速回复...

    我们正在通过太阳能电池板和 USB 为电池充电。 在充电期间、我们监控输入电压(即来自太阳能6V 和来自 USB 5V)、MPPT (1.2V 或某些时间0.9V)、VFB - 2.1V。
    -在充电期间、有时电池正在充电、MPPT 电压为1.2V、LED D7打开、如原理图所示。
    -有时电池不充电、充电指示灯 D7熄灭、MPPT 电压为0.9V 或低于此电压电平。
    我们没有弄清楚充电器的行为。
    敬请查看我们的原理图、并建议我们的原理图中是否存在任何问题?

    下面列出了我们系统的规格。

    太阳能电池板技术规范
    最大功率:6.0W
    -最大工作电压:6.0V +/- 10%
    -最大太阳能电流消耗:980mA +/- 10%

    电池规格
    -额定容量:4600mAh
    -额定电压:3.7V
    -充电切断电压:4.2V
    -最大充电电流:1.0C5A
    -放电切断电压:2.75V

    充电电流
    -我们设置1A (如数据表"8.3.19" RLC 指南中所示)

    充电电压
    -来自太阳能电池板6V 和来自 USB 5V

    谢谢、此致、
    Mitul Tank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Mitul Tank、

    有一些问题需要确认、

    用于充电/不充电
    1. USB 电源或太阳能电池板是否出现"未充电情况"?

    以查看原理图
    1.太阳能电池板最大工作电压:6.0 V +/- 10%-> V_MPP 是吗?
    需要根据 V_MPP 设置 MPPSET。 如果 V_MPP 为6V、则需要更改 MPPSET 分压器以满足 V_MPPSET=1.2V @Vin=6的要求。
    3.为什么要使用 D23?

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    1. USB 电源或太阳能电池板是否出现"未充电情况"?

    -在太阳能电池板或 USB 中、有时充电器不工作。 这是主要问题。

    原理图审阅

    1.太阳能电池板最大工作电压:6.0 V +/- 10%-> V_MPP 是吗?

     -是的、6V 是 V_MPP

    需要根据 V_MPP 设置 MPPSET。 如果 V_MPP 为6V、则需要更改 MPPSET 分压器以满足 V_MPPSET=1.2V @Vin=6的要求。

     -我们能否仅为 V_MPP 6V 设置分压电阻器的值? 还是 USB 和太阳能电池板?

     -或者建议我们、分压电阻器的值应该是多少?

    3.为什么要使用 D23?

     这只是为了测试目的,我们不使用 D23,它是 DNP 组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitul、

    为您的设计选择、

    由于太阳能电池板的 VMPP 为6V、因此您不能在 USB 和太阳能电池板源上使用相同的分压器。 您需要添加 USB 检测功能、并使用两个分压器通过 MOSFET 进行切换。 当它检测到 USB 源插件时、它将控制 MOSFET 更改 USB 源的分压器。

    对于未充电情况、

    USB 和太阳能电池板之间是否有任何切换、或者只有单电源@无充电? 如果它将改变输入源、则可能是由输入调节引起的。

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann Lien:

    非常感谢您提供此解决方案、我们将对此进行研究并告知您。

    对于未充电情况、
    我们没有在 USB 和太阳能电池板之间使用任何切换。

    谢谢、此致、
    Mitul Tank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Mitul Tank、

    对于未充电情况、

    我想知道是否存在像阴影这样的情况会导致不充电。 太阳能电池板无法支持这么大的电流、因此 bq24650停止充电、而太阳能电池板输出下降到低于 USB、然后由 USB 供电。 由于输入调节设计有误、因此当您使用 USB 作为电源时、它不会为电池充电。

    如果在更改设计后仍有问题、我们可以更详细地讨论。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Ann Lien