This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A 的输出电流计算

Guru**** 2797435 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570899/mc33063a-output-current-calculation-for-mc33063a

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件: LM317

大家好、我在 Raspberry Pi 3的可充电电池电路设计中使用 MC33063A。 MC33063A 的目的是将3.7伏锂电池的电压输出升压至5伏、以便为圆周率日率(Pi)供电。 我将这部分设计基于 MC33063A 数据表第13页的原理图。

我在 R2上使用6.8k 欧姆电阻器、在 R1上使用2.2K 欧姆电阻器。 但是、我需要更多的电流输出。 Raspberry Pi 需要大约500mA 的电流。 我希望系统能够提供大约750mA 的电流、以确保正常运行。

如何调整设计以提高电流输出?

下面是我正在研究的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmett、

    您在应用中需要什么输入和输出电压?
    如果您可以帮助提供更多信息、我可以提出一些建议。

    不确定您计划使用的 R2是什么、因为我认为这可能已被切断。
    最终、只要 RSC 值被设定为不限制峰值电流、此器件将提供输出想要消耗的任何电流。 在这种情况下、0.22欧姆可以正常工作、因为它将允许高达1.36A 的峰值电流。 在这种情况下、它将取决于峰值电感器电流。 如果您不想设置电流限制、则可以将引脚6和7连接在一起。
    此外、您的 L 和 C 值将取决于您对输出纹波的容差。 较大的 L 和 C 将有助于减少纹波、并可防止不连续导通模式。

    最棒的
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、由于某种原因、我的许多邮件都被截断了、当我尝试编辑帖子时、它仍然被截断。 在此应用中、我尝试为 Raspberry Pi 3创建可充电电池电源电路、MC33063A 的用途是将3.7伏锂电池的电压输出提升到5伏、以便为 Pi 供电。 R2为6.8k 欧姆、R1为2.2K 欧姆

    了解 RSC 是很好的。 是否有基于 RSC 值计算峰值电流的公式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已尝试移除限流电阻器。 Pi 似乎仍然没有获得足够的功率。 我将尝试使用具有更大峰值电流的电感器。 我测试了流经10欧姆电阻器的电流、但它能够提供0.5安培、因此问题可能是纹波。

    Pi 正在进入其启动序列、然后在特定点复位。 在此期间、电流在100-200mA 范围内波动。 这可能指向的还有其他问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    如果您看到器件提供了足够的负载、则可能是纹波问题。 有时、微控制器对 VCC 的变化非常敏感。
    如果纹波确实导致了问题、请考虑以下几个因素以帮助防止这种情况:
    在输出端使用更大的电容器来清理输出。
    2.将您的电压升至约5.5V 或6V、然后使用 LDO 清理纹波、例如让6V 电压通过 LP2951-50运行、输出将更干净。
    请注意、由于从输入到输出的压降太大(大约为2V)、因此无法使用 LM317等标准线性稳压器来完成此工作

    最棒的
    Michael