This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:反向电流保护

Guru**** 2603415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591610/tps22990-reverse-current-protection

器件型号:TPS22990

大家好、

客户的应用是电池单元测试仪-充电/放电。

如果 TPS22990 VOUT 连接到5V 电池。 我想知道 TPS22990是否可以阻断反向电流?

我在数据表中找不到此功能。

如果该器件无法阻断反向电流、VOUT 的最大电压差可能高于 VIN?

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    TPS22990没有任何反向电流阻断功能。 如果 VOUT 比 VIN 高任意数量、则反向电流将流经体二极管、从 VOUT 流向 VIN。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius