This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53600-Q1:同步频率范围。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53600-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591527/lm53600-q1-sync-frequency-range

器件型号:LM53600-Q1

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

您好!

尝试评估应用的 LM53600。  

我们有一个应用、在该应用中、我们以1.6Mhz 的频率对数据进行采样、模拟带宽为150kHz。 我们希望找到一个可以与采样系统同步的器件、以便降低数据中的电源感应噪声。 确定器件可以同步、我们将在数据表额定同步频率范围内选择1.9至2.3Mhz 的频率、因此任何混叠噪声都不在所需的模拟带宽内。

然而、在评估板的测试中、此部件将在~500kHz 至~4.5Mhz 范围内同步和运行。 据我所知、它将在同步模式运行至1.6Mhz 的电压范围内正常运行

随着输入电压的增加、此器件的额定工作频率下降是不值得的。 正常运行时、评估板将降至1.0Mhz、施加的最大输入电压为36V。  

将此器件同步到1.6Mhz 频率有何影响、其中额定数据表同步范围为1.9Mhz 至2.3Mhz、即使频率在正常运行期间自动降至1.0Mhz?  

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格伦、您好!

    您可以在1.6MHz 时同步 LM53600-Q1。
    不允许宽同步频率的原因是斜率比较器和环路比较器针对 AM 波段以上的运行进行了优化。

    较高输入电压下的频移旨在满足最短导通时间要求。

    您的设计输入/输出规格是多少?

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我叫 Dan。 帐户中出现了一些混乱、因为即使我的姓名在 myTI 个人资料中是正确的、它也会列出一名同事。 TI 应该很快解决这个问题...

    好的、因此该部件将在1.6Mhz 下工作。 我们将计划评估1.6Mhz 和2.3Mhz 之间的不同频率。

    输入电压的标称值为9V 至18V、~200mA 至~250mA 时的输出为5.5V。 电压应处于允许同步运行的范围内。 评估板的测试验证此部件在我们的整个工作范围内保持同步。 我们很快将运行温度扫描。

    有趣的是、该部件经过优化、完全脱离 AM 广播波段、而不是160M 业余无线电波段。 )  

    感谢您提供的信息!  

    Dan