This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60EVM-578:BQ40Z60EVM-578低预充电电流

Guru**** 2365770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60EVM-578, BQ40Z60
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570238/bq40z60evm-578-bq40z60evm-578-low-precharging-current

器件型号:BQ40Z60EVM-578
主题中讨论的其他器件: BQ40Z60

大家好、

我使用 TI BQ40Z60EVM-578评估板为我们的4节 Panasonic NCR18650B 3350mAh 电池充电。 负载是一个40欧姆的电阻器负载。

前 两个特性和放电周期看起来很漂亮。 电池将充满电、停止充电电压为4200mV。 放电后、充电器将在3000mV 时停止。 一切看起来都正常。

直到今天、完全放电的电池组才开始充电。 但是、预充电时间大约需要4小时、电流大约为15mA、默认情况下应为250mA。 4小时后、预充电电流仍然为15mA。 您能弄清楚原因吗?

谢谢  

Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据设置的 SS 标志和禁用的 FET、您似乎存在一些故障。 您能否提供显示所有位寄存器的图片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、
    感谢您的快速响应。 我只是随附了您的需求。 论坛似乎不允许附加从数据存储器导出的 CVS 文件。
    Liane2e.ti.com/.../DATA_5F00_MEMORY_5F00_BQ40Z60-low-precharging-current.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    > 4小时后,预充电电流仍为15mA。 您能弄清楚原因吗?
    如果您的原理图基于典型数据表、则可以将电阻器替换为从300欧姆到~20欧姆的预充电链(或根据需要重新计算电流)

    e2e.ti.com/.../1975753
    "我建议减小串联 PCHGFET 电阻值。 根据您的日志文件、假设您的充电器电压为8400mV、BAT 引脚电压为4800mV。 如果有300欧姆电阻器与 PCHGFET 串联、则预充电电流为(8400mV-4800mV)/300欧姆=> 12mA。 为了实现200mA 的预充电电流、对于相同的充电器电压、串联电阻器需要小于18欧姆。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq40z60版本15固件具有阻止外部预充电 FET 选项正常工作的大型组件、因此不应使用它。 该监测计可使用 CHG FET 在预充电条件下支持更低的电流。 用户将需要在数据闪存中设置预充电电流、并将充电配置寄存器中的 LCHGM 和 LCHGS 位置为低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jury:

    感谢您的回复。 但是、BQ40Z60没有外部预充电电阻器来调节电流、该电流由内部 DAC 寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lian!

    你部分是对的。。。 但 bq40z60/EVM 具有 预充电电阻器(R1)-请参阅连接。 此函数在当前固件中不起作用-从 Thomas 读取答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    "bq40z60  版本15固件具有阻止外部预充电 FET 选项正常工作的大型、因此不应使用它。" 您说的"大"是什么意思? 拼写错误?

    您是否试图说版本15固件无法正确处理外部预充电 FET?

    我将版本13升级到版本15并重置芯片、问题得到了解决。 但是、我不确定问题是否通过重置或固件更新得到了解决。

    Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    Tom 是指"位"。 如上文所述、一旦数据闪存中设置了预充电电流、版本15将禁止使用预充电 CHG FET 并在预充电阶段使用 CHG FET 进行充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lian
    我指的是"错误"。 存在一个固件错误、阻止外部预充电 FET 选项工作。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2061.DATA_5F00_MEMORY_5F00_BQ40Z60-low-precharging-current.xlsx

    您好、Tom、

    今天我遇到了同样的问题。

    这是我所做的。 我已经在充电配置中设置了 LCHGM 和 LCHGS。 我特意 将 CUV 中的恢复电压设置为2600mV、将电池放电至2600mV (外部电源适配器已关闭)。

    但是、一旦我打开外部电源、充电器就不能为电池充电并为负载(20 Ω 电阻负载)提供电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    存在可变故障、阻止充电器开启。 此外、还有一个固件错误会阻止高精度电流控制正常工作、因此需要将 LCHGM 和 LCHGS 位设置为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 LCHGM 和 LCHGS 设置为0、但仍不充电。 我忘记了什么吗? 还是应该等到下一个固件版本?

    我们计划将此芯片用于我们的下一代产品、因此解决此错误对我们来说非常重要。

    谢谢。

    Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请发送一个日志文件、其中显示不起作用的用例以及从您的软件包中导出的 srec 文件。 我将检查它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    以下是您需要的文件。

    我没有日志文件、因为我没有在设备工作时记录日志。 我在这里附加的是当前无预充电案例日志。 它仅供参考。

    我尝试使用工作室提供的命令重置芯片、但它似乎不起作用。

    e2e.ti.com/.../BQ40Z60-NONE-CHARGING.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日志数据显示您仍然存在 ACOV 故障、这将使充电器保持关闭状态。 数据闪存上的 ACOV 阈值设置为20000mV。 您的交流适配器电压是否高于此值? 如果不是、则可能需要校准电池组电压。 为此、请关闭充电使能并转至校准屏幕。 向 VACP 输入端施加电压。 将此电压输入施加的电池组电压字段并校准电压。 这将解决 ACOV 故障并允许您充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交流适配器电压为19.94V、因此我将 ACOV 阈值设置为19000mV、恢复值设置为18000mV。 至今仍不充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    acov 阈值必须设置为高于适配器电压。 尝试将其设置为20000mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 ACOV 阈值设置为21000mV、恢复值设置为20300mV。 它会重置 ACOV 标志、但仍不会充电。

    e2e.ti.com/.../DATA_5F00_MEMORY_5F00_BQ40Z60.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果电池电压高于预充电恢复阈值、器件是否会开始充电? 我可以在星期一尝试在我的包中测试您的 gg 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 ACOV 恢复电压设置为8000mV、低于电池组电压8848mV、但仍看不到充电。

    我还有关于电压校准的另一个问题、我假设施加的电池电压是电池1阴极和电池4阳极之间的电压(我们只有四个电池)、施加的电池组电压是外部电源的电压、对吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Tom

    是否有任何更新?

    Lian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lian、
    您确实设置了 OC 故障、因此这将禁用充电。 您可以尝试重置器件以清除故障。 我只是注意到您使用的是 V13固件。 外部预充电 FET 功能以及 LCHGM 和 LCHGS 功能适用于此固件版本。 我认为您使用的是最新的固件 v15。
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我检查了固件版本、它应该是 v15。 最初是 V13、但我将其升级为 v15。 至于 OC、我在这里看到的是0、因此这意味着没有故障?

    您可能看了我的旧附件、读数错误。 此处是最新附件。 此外、重置器件不能解决充电问题。

     e2e.ti.com/.../1651.DATA_5F00_MEMORY_5F00_BQ40Z60.gg.csv.zip