This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895:谐振铃似乎过大。 这是正常的吗?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591517/ucc2895-resonant-ringing-seems-excessive-is-this-normal

器件型号:UCC2895

我正在开发一个3000瓦直流/直流转换器、48伏标称输入、200伏输出。  平面变速器通过四转初级和22转次级实现(尽管次级转需要在重新旋转时上升)。  没有垫片电感器(尽管我可以添加一个)。  漏电感约为500nH、谐振频率约为925KHz。  

我注意到、谐振频率下的初级波形上出现过多的振铃、如下面的示波器图所示(希望它能正确上传)。

该图显示了50V 输入和870W 负载下的工作情况。  通道1是来自2895的 A 上部栅极驱动信号;Ch2是由电流互感器测量的初级电流。 CH3也是初级电流、由 TCP2020电流探针测量。  通道4是初级电压(电桥输出)。  

请注意振铃频率、我认为是谐振频率。  通道4的峰值为73伏、通道3的峰峰值纹波为34.4安。  

根据我的理解、电压和电流波形应该有一些谐振分量、但这似乎过大。  这些波形是否是该转换器拓扑的典型波形?  如果不知道如何解决此问题?  我认为、振铃和电流幅度会导致初级和次级绕组中的功率耗散过大、因为它们变得很热。  

提前感谢您的任何帮助。  

e2e.ti.com/.../tek00251.tif

e2e.ti.com/.../tek00245.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、

    我已将此信息发送给 AE、以帮助回答您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您能否向我展示原理图和布局、如果它们是机密信息、您可以通过电子邮件发送给我:oliver-pan@ti.com、谢谢

    此致
    Oliver