This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:OUTR 和 OUTD 的异常脉宽问题仅在突发模式下发生

Guru**** 2556160 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589363/ucc28950-abnormal-pulse-widths-issue-for-outc-and-outd-occurs-only-in-burst-mode

器件型号:UCC28950

当客户应用电路作为附加波形以突发模式运行时、OUTR 和 OUTD 脉冲波形异常。

e2e.ti.com/.../Drive-pulses-in-burst.pdf

黄色为 OUTA、蓝色为 OUTB、红色为 OUTA、绿色为 OUTD。

客户将误差放大器配置为增益1负放大器、其中四个电阻器为不带电容器的10千欧姆电阻器。

次级输出电压通过光电耦合器馈送至连接到 EA-的约10千欧电阻器。

他已经确认、对于其输出电压反馈配置、环路特性是稳定的、并且具有合理的运行裕度、其中包括用于轻负载、正常负载和满负载、而非突发的连续开关条件的光电耦合器。

有哪些问题需要思考?

我们可以解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa - San、

    我已要求我们的一位应用工程师查看您提供的波形。 您应该会在今天晚些时候看到一个答案。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa - San

    这显然不是预期的行为。 您可以在数据表中看到、我们注意到突发中的第一个 OUTD 脉冲可能比通常的窄、但其他脉冲应该为"全宽"。 第一个 OUTR 脉冲更宽、最后一个 OUTD 脉冲比我预期的窄。 当 OUTc 和 OUTB 脉冲"重叠"时、该突发还仅在一个方向上向变压器施加电压-通常突发始终至少放置一个正脉冲(OUTA 和 OUTD 同时打开)和一个负脉冲(OUTB 和 OUTc 同时打开) 因此、这也是不正确的。

    可能会导致这种情况的原因有一些
    控制器是否与外部源同步? 如果是这样、控制器有时可能会失去同步、这可能会导致不稳定的切换、如您所见。
    耦合到 RT 引脚上的噪声可能会"扰乱"内部振荡器。 如果控制器未同步且配置为主控制器(在 RT 和 VREF 之间连接定时电阻器)、则在 SYNC 引脚上输出内部时钟-在正常和突发运行期间查看该引脚将非常有用。
    在安装了不同的 UCC28950器件时是否会发生这种情况
    PCB 布局可能会将噪声耦合到干扰其运行的控制器中-如果您愿意、我可以查看布局和原理图-为保密、您可以通过 colingillmor@ti.com 将光绘文件和原理图发送给我

    请告诉我您的使用方式
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wada-San

    感谢您提供原理图-如果客户可以将 Gerber 文件发送给我、这将大有帮助-当然、您可以直接在 colingillmor@ti.com 上联系我

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Wada-San

    感谢您添加的信息。 不幸的是、我无法从布局中真正了解任何内容、因此我无法真正为其提供帮助。 我真的需要看到 Gerber 文件才能提供帮助、因为不同的层具有不同的颜色、可以打开和关闭、以便我可以看到连接的位置。

    感谢您提供的标注原理图、我看到 Adel 和 ADELEF 分压器处的10k 电阻器-这应该是可以的。
    当加载高于突发模式阈值且持续运行时、系统是否正常工作?

    输入电压是多少?
    客户能否在此事件期间以及正常运行期间探测 CS 引脚?
    客户能否发送主变压器上电压的屏幕截图-初级变压器上的差分探针
    我有兴趣看到这些"应付"图

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我遇到了与上述问题类似的脉宽问题。 电流互感器的输出端存在很多噪声。 我已断开电流互感器与 CS 引脚的连接、脉冲宽度恢复正常。