This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:IC 故障问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587880/tps54821-ic-failure-issue

器件型号:TPS54821
主题中讨论的其他器件:TPS54202

Hallo、  

请帮帮我。

此致、

Surjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否提供原理图和布局?
    如果它只有12V/1A 输出、TPS54202可能是更合适的解决方案。 您可以在第17页的表2中找到12V 输出电路配置。 www.ti.com/.../tps54202.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 PVIN 上的输入为+12V、TP2上的输出为+11V、这是不是由 C409和 C410中存储的电压引起的? 当我启动输入电源(0-12V)时、该电流在 IC 内部流动?

    或者可能是 ESD? 因为+11V 通过保险丝连接到 I/O。

    该 IC 短路是否受到保护?

    此致、
    Surjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我实际上没有得到您的意思。 您的意思是、当在 PVIN 上施加12V 电压时、您只有11V 的输出、对吧? 短路是什么意思? 如果您可以捕获一些波形并阐明测试条件(如 Vin、Vout 和 Iout)、这将非常有用。 需要 PH 引脚处的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电感器 L403和 C409、C410的器件型号也是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    感谢您、我将在更换出现故障的 IC 后立即上传波形。 L403 = WE-LHMI-74437349033、C409和 C410 = GRM32EC81C476KE15L

    我设置 Vsense、以便获得+11V 输出、PVIN =+12V 时的输入、PH 时的电压为+11V (因此 IC 工作正常)。 但由于某种原因(一段时间后)、我发现输出端子 PH 接地(可能是内部 MOSFET 出现故障)。

    我已经检查了所有可能的问题、但无法找到3-4个 IC 同样的问题。

    如果您发现任何问题、请提供帮助。

    此致、
    Surjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加到我的回复:

    我正在寻找此故障的可能原因、

    1) ESD
    2)短路(外部 I/O 侧 PH 接地)
    3) 3)电容器 C409和 C410可以存储电压、当输入 PVIN 变低时、反向电流可能会流动。

    我没有在 PH 处使用电阻器、因为我可能会消耗1-2A 电流、但我使用了保险丝。

    请提供您对此的看法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、


    我可能会发现 C409、C410的额定电压为16V、电容上的电压为+11V。 这可能会减小电容。 根据数据表将其降低70%。 我现在将更换这些电容器。


    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surjit、

    MLCC 直流偏置电压正好大一点、但不应导致芯片损坏。

    一些查询会与您确认:

    1、正如您所说的"我没有在 PH 处使用电阻器、因为我可能消耗1-2A 电流、但我使用了保险丝。" 那么,你的反应器是什么意思呢? 您在哪里使用保险丝? 我们无法在您的原理图中看到保险丝。

    2、损坏是如何发生的? 还是...?

    3、您是否尝试断开 Vout 与 I/O 负载的连接、只需测试转换器以检查是否仍然损坏?

    此外、如果我们想检查它为什么损坏、我们应该在损坏发生时捕获一些波形。

    获取有关 V-PH (满带时较好>500MHz)和 Vout 的波形、如果可以、还可以检查电感器电流波形。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuchang、

    我已更新图、我有一个负载作为 LED、而 I/O 上也有一个负载(千欧姆)。 我必须找出损坏的原因(可能在加电期间)。


    我现在尝试第3点、我使用了3.3uH 电感器、但我的电流要求更低。 这可能是一个原因吗?

    我已经检查过损坏的 IC、低侧 MOSFET 损坏(高侧 MOSFET 仍然正常工作)。

    我将在今天收到新 IC 后上传 wwaveform。

    请查找您的回复。

    此致、
    Surjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surjit、

    刚刚看到了保险丝和 LED 负载、请尝试通过转换器和电流检查将其切断、然后确定损坏发生的时间。
    关于电感器、我认为应该可以、您设置的 Fsw (RT 52K)大约为800kHz、1A/11V 输出电压下的3.3uH 是可以接受的、但请确保电感器电流足够大。
    还请上传布局以供审核。

    此致、
    裕昌
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yuchang、

    借助于、1A 是满负载期间我可以消耗的最大电流、没有 I/O 并且只有两个 LED 时、输出将为+11V、40mA。

    此致、
    Surjit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surjit、

    我希望您检查 IC 在没有任何负载的情况下是否会损坏。

    如果没有损坏、则可以使用 E-load 添加负载、以检查芯片何时损坏和捕获波形。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我发现问题、是在 I/O 连接器中发生短路。 TPS54821没有短路保护。 您知道我如何解决这个问题吗? 我想使用 TPS54821、因为我做了最终布局。

    此致、
    Surjit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Surjit、我在另一篇文章中回答了您关于 TPS54821的问题、我想这是最重要的一篇文章。 如果没有必要、我希望您关闭这个。 谢谢。