This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:Extendec 软启动时间

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589785/lmr14030-q1-extendec-soft-start-time

器件型号:LMR14030-Q1

大家好、团队成员。

我们 使用 LMR14030SQDPRRQ1、WSON 和扩频。

WSON 封装的限制 是最大 CSS 为4.7nF。

MΩ Css 为4.7nF、浪涌电流也过大、因此我将1 μ A 与 Css 并联。

是否有任何问题。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是可行的、如果 CTM 接受此解决方案、我们建议使用大于4.7nF 的 CSS 电容器、例如根据 CTM 的应用要求22nF 或更高的电容器、并添加与 CSS 并联的5Mohm~10Mohm 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke。

    大电阻值的 MΩ 较弱、因此不能使用大于1k Ω 的电阻。

    IC 的可靠性是否受此解决方案的影响?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu San、无添加1 Mohm 泄放电阻器的风险。