This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:BQ24780S ACDRV

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591492/bq24780s-bq24780s-acdrv

器件型号:BQ24780S

尊敬的所有人:

   我使用 bq24780s 为3节锂电池充电。

   当 Vcc =19V ACDET=2.6V 时、用于连接 MCU 的 ACOK、无电池、并且 MCU 没有电源。  我发现 ACOK 拉低、 ACFET 关断。 为什么 会产生结果?

  根据数据表、在 VCC=19V ACDET=2.6V 的条件下、ACOK 被上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们必须确定 ACOK 被 bq24780S 或连接到 ACOK 的其他电路拉低。 您是否会断开 ACOK 引脚上的其他电路(只需保持上拉源极和上拉电阻器)并再次检查 ACOK 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的王:

    ACOK 连接 MCU 引脚、但 MCU 没有电源。
    还有另一个问题,即使 ACOK 被外部电路拉低,我认为 ACDRV 状态不会影响 Beacuse ACDRV 是由 ACOK_DRV 而不是 ACOK 控制的,ACOK 是输出引脚。