This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714EVM-551:UCC27714EVM 600W 参考设计问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714EVM-551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591008/ucc27714evm-551-ucc27714evm-600w-ref-design-question

器件型号:UCC27714EVM-551

您好、先生、

目前、我们仿真的 UCC27714EVM-551 600W 相移全桥转换器评估模块存在电源定序问题、需要您的帮助。

我是否可以知道以下内容是正确的? 如果是、是否会失去软启动效应?
1、第二侧 VCC 上电。
2.初级侧 VCC 上电。
3.降压电容直流420V 输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曹曹

    感谢您关注 UCC27714EVM-551评估模块。 根据其用户指南、EVM 不是设计为从0V 输入电压启动。 在施加偏置电压之前、请确保输入电压介于370V 和410V 之间。 因此、不建议使用您描述的电源序列。

    另请注意、420V 超出此 EVM 的最大直流输入电压规格。

    您发现了哪些问题?

    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    因为我们发现启动会在 EVM 上烧坏 MOSFET 问题。
    初级侧 VCC 上电。 (高栅极导通时发生)
    电源输入电压介于370V 和410V 之间
    3.第二侧 VCC 上电。

    您能帮助我们评论正确的启动步骤吗? 谢谢。

    曹曹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹曹

    根据 EVM 用户指南、应在偏置电压之前施加电源输入。

    请阐明观察 MOSFET 故障时使用的顺序。 此外、哪些 MOSFET 发生故障?

    我还将继续联系控制器 IC 的专家以获取他们的意见。

    此致、

    Daniel