This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调节输出电压的降压/升压开关稳压器

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5022, TPS54061, LM5002, LM317M, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590410/buck-boost-switching-regulator-with-adjustable-output-voltage

主题中讨论的其他器件:LM5175LM5022TPS54061LM5002LM317MTPS61170

正在寻找具有数字可调输出电压的降压/升压开关稳压器电路。  输入= 24VDC +/- 5%。  输出= 3.6至36VDC、电流高达80mA、输出电压可由微控制器调节。  如果没有直接方法、则可以使用数字电位计进行调整。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、David。 我看到您在2个论坛上发帖。
    您的问题应该在这个论坛上、即非隔离式 DCDC。
    因此、我们将继续执行此帖子、我将关闭另一个帖子。
    e2e.ti.com/.../590407

    你好、David。
    要从24V 输入电压获得36V 电压、您必须以某种方式进行升压。
    要从24V 输入电压降至3.6V、您需要降压 LDO 或降压。

    对于一个能够同时执行这两个操作的芯片、请参见 LM5175
    www.ti.com/.../LM5175
    它可以从24V 输入电压降至所需的电压。
    本文档介绍了这一概念。
    www.ti.com/.../slyy106.pdf

    您的80mA 负载不是很重。 但器件可以做到这一点。

    在反馈分压器中的下电阻上使用 DPOT、您可以对其进行调整。
    www.ti.com/.../digital-potentiometers-overview.page

    您可以使用一个转换器升压至36V、然后一直降压至3.6V。
    在本例中、您设计了24Vin - 36Vout 100mA 的升压(Webench)
    LM5022以 Webench 作为首选。

    则可变降压转换器的电压范围为36V 至3.6V。
    TPS54061可用于本节。
    再次使用 DPOT 来控制反馈分压器中的下电阻器。

    对于从36V 降压的 LDO 类型、它会产生大量的热损耗。
    输入电压为36V、输出电压为3.6V、输出电压为32.4V、输出电流为80mA 时、LDO 中耗散的功率为2.6W。

    但愿这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  lm5175电路有很多外部器件。  我更改了设计、只需5mA、但输出电压需要从1V 变为36V。  输入仍然为24V。  这种较低的电流要求是否允许使用器件较少的电路?  我宁愿不使用线性 IC、因为它将在85°C 的环境温度下运行。

    谢谢

    Dave NYCE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线性电路中的电压不能从24V 上升到36V。 它需要升压、有2种方法可以实现它。
    电容器电荷泵、开关操作、但对于低电流很好。 可以提升2X 以及其他一些组合。
    电荷泵在低电压、3.6V、5V 下更为常见。 要在24V 下执行一个操作、您需要一个方波信号来控制 FET 的栅极。 一个简单的电荷泵可将24V 升压至~48V、升压的几分部分更难做到。
    TI 没有适用于此电压范围的电荷泵。

    基于电感器的开关升压转换器可以从24V 升压到36V、然后第二个电路可以线性地将36V 降压到您所需的电压。 如果您现在只需要5mA 电流、则可以使用线性稳压器、损耗小于200mW。
    LM5002是一款升压转换器、可从24V 提供36V 电压。

    3.线性稳压器可将36V 降至1V,损耗>200mW,但仍需要足够大的封装来散热。
    LM317M 是一款可用于降压的线性稳压器。
    最小输出电压为1.25V。 我们没有任何更低的器件可以支持高输入电压。
    它不是低压降、需要至少2.5V 的余量。
    因此、要调节36V 的输出电压、需要大于38.5V 的输入电压、因此需要将 LM5002升压电压至少设置为38.5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用 TPS61170吗?  我想先使用开关稳压器从24V 输入提供5V 电压。  然后、使用具有5V 输入的 TPS61170以 2mA 电流提供5至36V 输出、并通过1线接口调节输出电压。  如果可以、您能帮我确定 TPS61170电路的电路配置和元件值、以便在2mA 时输出5至36V 电压吗?

    谢谢

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想使用 TPS61170、 可以 参阅 TPS61170EVM 用户指南的原理图。 只需更改输出分压电阻器并设置输出电压 ton 36V.e2e.ti.com/.../TPS61170EVM.pdf 即可