This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:快速充电电流以及一级和二级安全电流设置

Guru**** 2366170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567352/bq20z95-fast-charge-current-and-first-and-second-level-safety-current-settings

器件型号:BQ20Z95

在我的系统中、如果快速充电电流(TRM 中的 C431)设置为高于第一级(C221)或第二级安全电流(、则电池不充电。  SMBus 上设置了 TCA (终止充电警报)。  如果 FCC 设置为更低、则操作正常。

我们从使用 FCC 设置更高的电池制造商处接收电池。  我希望他们知道他们在做什么。

第一级和第二级安全电流是否应设置为高于快速充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hans、很抱歉、由于您将失去这一2级安全功能、因此第一级和第二级电流安全级别不应设置为高于快速充电电流。
    最棒的
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haidar、
    我在同一个电池上有一个类似的问题。 如果我的 FCC 设置为2000mA、并且我的1rst 电平安全电流设置为1630mA。 一个电池永远不会以2A 的电流充电、但会持续尝试达到该电平、然后降至零。
    为什么 FCC 设置为2000而不是1500?

    谢谢、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在同一电池上、第一级安全功能设置为1630mA、那么如果电池无法充电超过1630、快速充电电流为什么设置为2000?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:
    仅需澄清一下、FCC 设置的单位是(mAh)或(10mWh)、而不是(mA)、因为 FCC 是容量而非电流、因此 OCC 和 OCD 的第一级和第二级安全性是根据您的电池数据表最大值设置的电流阈值 充电器和放电电流。
    最棒的
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haidar、

    感谢您的快速回复。

    我仍然有点困惑、因为 C4.3.1将 mA 表示 为单位。

    名称 和功能 段落 最小   最大 默认值
    快速充电电流 2000年 mA C.4.3.1. 0 10000 4000

    此致,

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    我刚才提到的是全充电容量(FCC)、而不是快速充电配置(FC cfg)、只是为了澄清一下、 现在我看到了您的观点、因为您的电池是由制造商设定的、具有这些第一和第二安全电流阈值、 是的、我会将您的快速充电电流设置降低至低于第一个安全电流阈  值、以便不会收到[TCA]警报、然后在[TCA]计时器到期后进入[TC]状态、然后充电将停止。 我建议与电池制造商核实这个问题、因为如果您降低了快速充电电流设置、电池充电时间将相对较长。

    此致、

    Haidar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haidar、

    再次感谢您的快速回复。

    此信息非常有用。 我们将联系制造商。

    此致、

    Alan