This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:直流/直流不能自动启动!#39;t 自动启动

Guru**** 2517710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/570614/tps65265-dc-dc-doesn-t-start-automatically

器件型号:TPS65265

在我的电路板上、TPS65265 配置为 MODE ="0" EN1 ="0" EN2 ="1"、EN3由 GPIO 控制、因此启用 EN3后会出现上电序列

上电后、三个输出中没有任何输出

 当通过电阻器将搭接更改为 MODE ="浮动" EN1 ="1" EN2 ="1"且 EN3 ="1"时 、TPS65265正常工作

我是否错过了任何内容?

有关更多详细信息、请参阅随附的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    执行另一项测试:将 R1000和 R1001保持悬空(通过 IC 内部电路上拉为高电平)。 检查加电是否正确?

    我对这种现象的分析:EN2 TRIG 高电平(通常为1.15V)晚于 EN3 TRIG 高电平。

    王杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN3由 GPIO 扩展器驱动、因此在设置 E1 E2和 MOD 后实际上是三态的时间

    因此、这种尝试对我来说是行不通的

    最终、我使用较小的电阻器值成功操作了降压转换器:

    将下拉电阻从33k 更换为1.5k

    将上拉 电阻从100k 更改为3k

    使用该电阻器值、当保持悬空时、还会捕获 EN2上的高电平状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息、您已在您的身边解决了此问题。

    顺便说一下、您是否尝试过我提到的测试?( 移除 R1000和 R1001)、还 请确认电路板上是否有 C828? 如果是、请将其删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试过它、但它不适用于高值版本、C828未组装
    EN3由 GPIO 扩展器驱动(不是漏极开路、而是实际驱动)是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以使用 GPIO 扩展器(不是漏极开路)