This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700-Q1:是否有关于绝对最小输入(INA+、INB-)的任何其他信息

Guru**** 2371540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590904/tps3700-q1-is-there-any-additional-information-regarding-the-absolute-minimum-input-ina-inb-

器件型号:TPS3700-Q1

您好!

数据表指出、绝对最小输入为-0.3V、但我想知道是否有任何其他信息可以影响该值。 是-0.3V 用于稳定电压还是考虑了瞬变? 在我的电流应用中、最小输入可能会降至~-0.2V-0.3V、持续时间小于800uS。

请提供任何补充资料。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adedamola、

    感谢您使用我们的器件。 我已联系我们的设计团队进行验证。 请提供1-2天的回复。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adedamola、

    在与设计人员交谈后 、我们不认为器件会损坏。 如果可能、请始终尝试在建议的工作条件下运行。

    Michael