This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ50002:充电时、如果超过90%、充电时会不断下降并返回、同时具有现成的充电套管

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ50002, BQ50002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588599/bq50002-charging-keeps-dropping-out-and-coming-back-when-above-90-with-off-the-shelf-charging-sleeves

器件型号:BQ50002
主题中讨论的其他器件:BQ500511、、、

我使用 bq50002+bq500511 EVM 评估具有售后市场充电套管的某些手机的充电情况。  

我发现三星 A5和各种 iPhone 的多种袖套在充电达到90%以上时、手机的 Ping 指示充电已停止。 然后、在几秒钟内、它会发出 ping 命令、说充电再次开始。 这是随机的。  

当我向 Samsung S5和 Samsung S7收费时、我没有遇到此问题。 S5具有售后市场套筒、但安装在电池盒内。 S7具有内置无线充电支持。 这似乎是插接到 USB/Lightning 连接中的售后市场套管的图案。  

有人对此有经验吗? 它看起来不是电压轨上的压降。 它不是 FOD 问题、因为我禁用了它进行测试。  

谢谢

版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Trevor
    这可能是由于电池接近充满电时的高负载噪声引起的、并且系统负载通常出现在 SLEEVE 上超过90%。 电池充电低时、大部分电流流入充电器、输入电流是具有低噪声的直流电平。 当电池接近充满电时、会施加系统负载、并且噪声要大得多。 根据多种因素、电话、套筒、发送器、电话上运行的应用、到塔的距离等、负载噪声可能会变得足够高、足以损坏 RX 到 TX 通信并触发重启。
    bq50002A 和 bq50212A 可能表现出更好的性能。