This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于无线电源的 TX 和 RX 的10W 或更高功率评估模块?

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51025, BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/588642/10w-or-greater-evaluation-modules-for-tx-and-rx-for-wireless-power

主题中讨论的其他器件:BQ51025BQ501210

您好!

我们的应用需要快速评估各种无线电源解决方案。  TI 是否提供   输出功率至少为10W 的无线电源评估系统?  目前、我们的时间表禁止我们从头开始设计无线电源转换。

谢谢、

Ryan Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan
    查看 bq501210 15W TX 和 bq51025 10W RX、两者都有可用的 EVM。