This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:DVDT 引脚悬空时的输出斜坡时间?

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/567138/tps25944l-output-ramp-time-when-dvdt-pin-floating

器件型号:TPS25944L

在第9页、输出斜升时间被指定为0.37ms (典型值)等。对于 VOUT=11V 且 Cdvdt =开路的情况。

 

另一方面、

 “当端子保持浮动时,该器件将输出(V (OUT))斜坡的内部斜坡速率设置为12V/ms。” 在第23页上、

因此、计算得出的斜坡时间约为0.92ms。

哪一项是正确的、0.37ms 或0.92ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    我将把这个话题转到适当的论坛,以便我们的一位工程师能够尽快回答您的问题:-)

    此致、

    Aramis P. Alvarez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    谢谢注意...
    输出斜坡时间为0.37ms (典型值)等。对于 VOUT=11V 且 Cdvdt =开路的情况、正确。
    12V/ms 斜坡速率对应于 Cdvdt = 1nF 时的情况。 我们已在数据表中提交了此更正、可能会在1周内发生。

    谢谢、此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、

    请注意、此更正已在数据表中完成。

    此致、
    Rakesh