This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ501210:支持控制多个线圈

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ501210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589200/bq501210-support-to-control-multiple-coils

器件型号:BQ501210

我的客户希望开发无线充电解决方案。

以下是要求:

 

   支持 WPC 的最新版本:WPC v.1.2

   2.支持控制多个线圈:

      -可以 同时为至少3节布鲁托电池充电

      -将布鲁托电瓶自由定位在充电垫上

   输出功率级别至少为15W、可同时为 x3个布鲁托电池充电(每个电池大约为5-10W)

 

借助 TI 解决方案,您可以建议 BQ501210 能够支持控制多个线圈(3-5个线圈),如果 TI 有适用于多个线圈应用的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 XJ
    抱歉、我们没有针对具有多个线圈的 bq501210的任何参考设计。