This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:降低内部功耗。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/591383/tps92641-reducing-internal-power-dissipation

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件:LM5122

我在多个应用中使用上述器件、其中一个应用需要大约 60V+的 LED 灯串电源电压。

在 我选择 MOSFET 的电流和开关频率时、器件中的功率耗散过高、对于我所需的较高环境温度、我没有任何裕度。

我知道我可以查看 MOSFET 的变化和开关 频率的降低、但这并不理想。

a)您能否使用二极管从外部电源向器件馈送 VCC、从而不使用内部稳压器。  我已 将此技术与 LM5122 ( 5122数据的第15页)结合使用、但不确定此 方法是否可用于 TPS 器件。

B)我能否将 Vin 馈入 TPS 形成一个情人电压、 例如12V 、但 LED 灯串仍保持在60V。  从芯片方框图中可以看到这是可能 的。

非常感谢

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    是的、您可以使用外部电源驱动 VCC 引脚。 只需确保您不会违反 VCC 引脚的绝对最大额定值。 当高输入电压下的功耗成为一个问题时、这是常用的方法。 同时确保电源能够提供足够的电流。 每个 FET 将消耗 Qg*Fsw。

    第二个选项将不起作用。 TPS92641可感测从 VIN 到 SW (在高侧 FET 上)的电流限制。 因此 VIN 必须与高侧 FET 的漏极处于同一电位。 如果 VIN 低于 SW、您将反向偏置内部电路、器件将出现行为错误。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,克林特

    非常感谢您的回复和指导!

    此致

    James