This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511A:FOD 故障

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ50002, BQ500511A, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/589860/bq500511a-troubles-with-fod

器件型号:BQ500511A
主题中讨论的其他器件:BQ500511BQ50002EV2400BQSTUDIO

你好

我们使用 BQ500511和 BQ50002设计电路板。

在配置1中,我们自己的主板 和三星 Galaxy S7上电后不到30秒就会出现 FOD 警告。

在配置2:EVAL 板 BQ50002AEVM-607和 Samsung Galaxy S7中,设备已通电进行充电。

在配置1中、在 FOD 警告之后、如果我们尝试为另一个器件充电(这不会导致 FOD)、则电流不稳定。 我们需要关闭电路板电源并打开电源、以再次找到良好的运行。

在评估板上,BQ500511A 具有以下标记:H58K ASZ3

在我们自己的板上,BQ500511A 具有以下标记:H45K CHVP G4

您能帮我们理解一下

提前感谢您

此致

Laurent FRELIER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Laur
    您的 EVM 上的 FOD 阈值设置为什么?
    您是否运行了 FOD 校准?

    可以使用 bqSTUDIO 软件和 EV2400来检查电路板上的 FOD 设置、请参阅 EVM 用户指南。 您需要检查计算出的寄生损耗与 FOD 阈值。